This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:未定义的符号

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1185160/tms320f28386s-undefined-symbols

器件型号:TMS320F28386S

我得到这些未定义的符号:

 CopyData      ./pseude_scia_boot.obj
 GetLongData   ./pseude_scia_boot.obj
 ReadReservedFn ./pseude_scia_boot.obj

尽管我包含文件 cpu1bootrom.h

类似的项目不会出现此问题。 其中一个区别是工作项目中包含文件 F2838xCPU1_BootROM_Symbols.lib。 但是、如果我将其复制到新项目、则会出现冲突值错误。

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这些函数是 bootROM 的一部分。 这些原型在 cpu1bootrom.h 中声明为 extern。 符号 lib 将在 bootROM 中提供函数的地址。

    将符号库复制到新项目时、您会遇到什么冲突值错误?

    此致、Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、对于未更新此主题、我深表歉意。 这个周末我不得不取得一些进展、因为这是一个简短的文件、所以我将其复制到我的项目中。