This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:LLC 谐振电流异常

Guru**** 2619545 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/694657/tms320f28035-llc-resonant-current-is-abnormal

器件型号:TMS320F28035

大家好、我们将使用 TMS320F28035进行 LLC 控制、执行6.6KW OBC 项目。 现在、我们正在进行开环调试。 当输出功率大于1.3KW 时,谐振电流将抖动。 这些波形如附件所示。 设计规格如下:

输入电压:390V~410V
输出电压:250V~470V
输出功率:6.6KW
输出电流:0~25A
LR:20uH
LM:100uH
CR:150nF
FS:92KHZ
N=18:19e2e.ti.com/.../LLC-Resonant-Current-Waveform.docx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想理解这个问题、所以请多多包涵。 您是否意味着、您在 PWM 输出端看到一些频率抖动、而不是预期的开环固定 PWM 开关频率、这会导致谐振电流异常? 如果是、发生这种情况时、您能否提供更多 PWM 输出的放大波形? 使用"开环"、您是否直接更改开关频率? 代码中是否实现了一些频率钳位? 如果是、该代码是否会导致此频率变化?

    此外、使用的电源转换器拓扑是什么、DAB? 这是交错谐振转换器吗? 使用了多少个 PWM 和 PWM 模块?  

    我可能还需要有关 PWM 配置的更多信息、但这可能是一个后续问题。

    谢谢。

    Hrishi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此问题是否已解决?

    谢谢你。
    Hrishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、 我们的问题已经解决、真正原因是磁性元件的设计。