This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRPFCKIT:TMDSHVMTRPFCKIT

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/711833/ccs-tmdshvmtrpfckit-tmdshvmtrpfckit

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
主题中讨论的其他器件: TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

具有 TMS320F28035控制卡的 TMDSHVMTRPFCKIT 在我们的实验中是可以的、我想在这个套件中执行我的代码、但是 tms320f28035控制卡引脚在内部连接了很多额外的电路、而且我没有在这个套件中获得 ADC 引脚、就像 H1块一样。 我的问题是我认为 这个套件中已经连接的每个引脚(GPIO)、但是我想禁用/启用这个引脚、我该怎么做? 更具体地说、我不想使用 GPIO06&07、但它连接到 PFC 模块、如何禁用它? 我是否可以将该 GPIO06&07引脚用作 PWM4A&4B、在实施过程中不会产生影响、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您想禁用引脚、可以在软件中执行此操作。 如果您希望物理断开连接、则需要您更改电路板本身。 如果您想要禁用 PFC 并重新使用这些信号、则需要切断连接、方法是切断线迹、然后断开线缆。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果此主题没有其他问题、我将此主题标记为"已关闭"

    肖恩