请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28075 工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我想将25lc256 EEPROM 与 TMS320F28075连接。 我将 I2C_b 外设与 GPIO40和41引脚一起使用。 我已经做了相应的更改,但无法与从属设备通信。请选中附加文件。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我想将25lc256 EEPROM 与 TMS320F28075连接。 我将 I2C_b 外设与 GPIO40和41引脚一起使用。 我已经做了相应的更改,但无法与从属设备通信。请选中附加文件。
此致、
您好、Manoj、
感谢您的回复。
我已经对 GPIO40和41进行了更改。
GPIO_SetupPinMux (40、GPIO_MUX_CPU2、2);
GPIO_SetupPinMux (41、GPIO_MUX_CPU2、2);
它是正确的吗??
此外、我还将 I2cRegs 更改为 I2cbRegs。
此外、对于中断、我更改了以下行。
PieVectTable.I2CB_INT =&i2c_int1a_ISR;
PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx3=1;
但它仍然不会运行同一代码、而是使用同一从器件在 I2CA 上运行。 相同的从器件地址。
我想与不同线路一起使用的同一从器件。
此致、
Sagar