This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:tmdxcncd28075是否有 Altium Designer .PCB 文件?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/709389/tms320f28075-is-there-any-altium-designer-pcb-file-of-tmdxcncd28075

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我正在寻找 tmdxcncd28075 Altium Designer .PCB 文件?

如果不存在、则 Alegro .PCB 可能会很好。  

我找到了以下链接、但我不知道可以在哪里下载 Altium 版本的.PCB 文件。

此致、

Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hossein

    请下载 c2000ware。

    设计文件是在 Mentor Graphics PADS 设计软件中创建的。

    您可以在最新版本中找到文件以及我们的软件代码示例:C:\ti\c2000Ware_1_00_05_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28075\R1_1

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    正如您所说、设计文件是在 PADS 软件中创建的、但我正在寻找任何 Altium 甚至是 Alegro 设计文件。 我通常使用这两个 PCB 设计软件。 此外、Alegro 允许我将 PCB 文件转换为 Altium 格式、但我没有足够的 Mentor Graphics PADS 信息。 该软件是否能够将 PCB 转换为 Altium 格式?

    与您的最后一句有关、我对 JTAG 连接没有任何问题。

    谢谢、此致、
    Hossein 先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hossein

    从一些基本的搜索中,我发现 Altium 应该能够导入焊盘设计: designcontent.live.altium.com/.../Importer_PADS 。 我们提供了可使用的.asc PCB 文件。

    JTAG 连接句子是我签名的一部分、很抱歉造成了混淆。

    -Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    谢谢、
    我将对其进行测试。

    Hossein 先生