This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:问题:SCI/LIN 作为通过 DMA 控制的 SCI 模式

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/707893/tms320f280049-issue-sci-lin-as-sci-mode-controlling-through-dma

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

在 SCI 模式下、无法通过 DMA 控制 LIN 的发送和接收功能。 需要示例代码。 最新的 C2000ware 上没有任何示例。 在数据表 sprui33a.pdf 中、提到了设置 RX DMA 和设置 TX DMA 位来通过 DMA 控制 TX 和 RX 功能。 但我在任何寄存器中都找不到这些位。 有关此操作的 plz 帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究、我们将在本周结束前再次与您进行讨论。

    此致、
    Nirav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们仍在使用 DMA 评估 SCI 模式下的 LIN、并努力在 C2000Ware 中添加一个示例。 目前、请勿使用 DMA 接口、我们还将在完成评估时更新 TRM 并提供更多说明。

    此致、
    Nirav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在等待你的答复。 PLZ 会尽快响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、目前没有新的更新、我们仍在进行更新。 正如我提到过的、在我们完成评估之前、不要在 SCI 模式下对 LIN 使用 DMA 接口。 这也可能需要一段时间。 您能否在 SCI 模式下使用 CPU 接口而不是 DMA?

    此致、
    Nirav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在我们的应用中、我们以更高的波特率(即1Mbps)运行通信。 当 CPU 处理多个任务时、需要 DMA。 甚至 CLA 也会被其他任务占用。 希望您能理解我的要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我完全理解您的要求、但我们仍在评估和运行一些测试、以便为您提供有关在 SCI 模式下使用带有 DMA 接口的 LIN 的任何指南。 我们很可能会在下周末为您提供一些更新。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    截至日期的任何更新。 我已经等了一个月了。 请尽可能早地做好必要的工作。 我们的日程已经用完了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据您提出的问题、我们已开始使用 DMA 接口为 SCI 模式下的 LIN 开发示例。 根据当前计划、将在今年年底(2018年第4季度)通过 C2000Ware 发布。 然后、我们还将相应地更新 TRM。

    很遗憾、我们现在没有为您提供任何更新。

    此致、
    Nirav