This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:tms320f28035

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, C2000WARE, CONTROLSUITE, SN74LVC2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/712315/ccs-tms320f28035-tms320f28035

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRPFCKITC2000WAREcontrolSUITESN74LVC2G17

工具/软件:Code Composer Studio

我想使用 TMDSHVMTRPFCKIT 将 MCP4728 DAC 连接到 GPIO 22、39和两个 I2C 引脚、在 tms320f28035中。 我如何对此进行编程、请提及帮助材料

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果没有、请下载 C2000ware。 导航到 I2C 示例代码的以下目录:
    C:\ti\c2000Ware_1_00_05_00\device_support\f2803x\examples\c28\i2c_eeprom

    如果您在修改 DAC 的示例代码时遇到困难、请告知我们。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我还可以从 C:\ti\controlSUITE\device_support\f2803x\v125\DSP2803x_examples_ccsv4获取如何连接 i2c 的信息
    但我不知道下面所连接的 HVM 套件 SCH 的 DAC。 我知道我可以使用1 (红线)或2作为 DAC 用途、我不清楚 SN74LVC2G17缓冲器 IC (第一个问题该 IC 是否可用作 MCP4728 IC 等 DAC 器件?)

    第二个问题

    (从用于 DAC 引脚输入的感应电机控制 PWMDAC 驱动器宏到 HVM 套件,但是我能否拒绝这个 PWMDAC 驱动宏代码,我能否观察 DAC 输出? 请更正我的此问题的答案我认为 SN74LVC2G17 IC 用作 DAC 器件、仅具有 PWMDAC 驱动代码、没有此驱动代码、它不会提供 DAC 输出)

    第三个问题

    如果1 (红线不用作没有 PWMDAC 驱动宏代码的 DAC)在 PCB 上组装后,I 2 (红线)可以与电路(文件名:外部 DAC PCB)一起编程,也可以如何在我将外部 i2c 连接到套件时编程)

    感谢你的帮助。

    e2e.ti.com/.../HVMotorCtrl_2B00_PFC_2D00_SCH_5B00_R1.1_5D00_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tesfaye、

    因为您发布了有关 hv 套件与外部 DAC 之间接口的类似问题。 我们已在您的另一个主题中回答了这些问题。 如果没有任何进一步的问题、我们首先要结束这个主题。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../2642610