This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:TMDSHVMTRINSPIN,与套件非常混淆,非常令人沮丧

Guru**** 2940210 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/711011/tmdshvmtrpfckit-tmdshvmtrinspin-very-confused-with-kits-very-frustrating

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRINSPINMOTORWARE

我尝试使用 TMDSHVMTRINSPIN 评估套件、但在知道需要设置哪个套件和跳线位置时遇到问题。

我有黄色板、是该修订版1.7或2.1

此外、我还有 F2802xxx、而不是 指南中显示的 F2803xxx、我应该使用什么 DIP 开关设置、两个电路板在布局上是不同的。  

有一个视频展示了如何设置和运行评估套件、我花了几天时间来回顾文档、但我不相信它会继续工作、有两个差异

谢谢

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果电路板为黄色、则版本应为2.1版、只有 TMS320F27027F controlCARD 支持 InstaSPIN-FOC。 请通过以下链接下载 motorware、并在默认文件夹中找到对您的问题有清晰说明的相关文档。
    www.ti.com/.../motorware

    QSG_HW_cncd28027f.pdf、C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\control\f2802x\docs
    qsg_hw_hvmtr_r1p1.pdf、C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\drive\hvkit_rev1p1\docs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看了两个文档、从我阅读的 F2702中、有一个演示程序闪存到器件中。 我使用什么程序来运行评估程序。 在 USB 记忆棒上、它提到了 Composer instaspin_2806X、我没有2806、我有2702。 USB 记忆棒上的所有 GUI 均参考2806、为什么要提供2702器件。
    实际上、什么文档会连接电机、识别电机并运行一些例程、这些例程会参考套件中的内容。 它是一个高电压套件、成本700美元、不是玩具。
    我选择这款器件是为了简化机电一体化部门的新产品、但我仍然无法展示它!! 或打开电源 LOL
    我等不了多久。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MotorWare 具有一整套示例项目、可刷写到您拥有的 F28027F 器件中

    您将需要使用位于以下位置的 InstaSPIN projet 和实验室用户指南:C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs\instaspin_labs.pdf

    HVKIT + F28027F 组合的相关项目位于以下位置:C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\hvkit_rev1p1\F28x\f2802xF\projects\CCS

    演示程序是基于 GUI 的程序、但我们建议改用 MotorWare 中提供的 GUI。 套件中可用的版本在几年前发布时已与 SKU "锁定"、此后我们更新了 GUI。 所有最新示例和参考材料均可在 MotorWare 18中找到

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是想检查一下您是否有任何更新,我已经听不到您两周了,所以我假设您能够解决您的问题。 如果您有任何疑问、请告诉我。 如果没有任何其他问题、我们将关闭此主题。 谢谢。