This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MOTORWARE:-

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, CONTROLSUITE, DRV8301, DRV8301-69M-KIT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/690004/motorware--

器件型号:MOTORWARE
主题中讨论的其他器件: controlSUITEDRV8301DRV8301-69M-KIT

你(们)好

启动 motorware 时、我会在以下链接中看到屏幕: https://snag.gy/eAnosF.jpg

正如"配置 Resource Explorer 以发现示例、文档并生成资源包"链接所示、我尝试添加目录、以便 motorware 能够发现所需的数据、但不会成功。

更多屏幕截图链接:

https://snag.gy/XqKr7l.jpg

https://snag.gy/gEk7La.jpg

https://snag.gy/kHuF8L.jpg

在尝试在我在小对话框中定义的目录中进行搜索后、motorware 会返回到初始屏幕截图、而不会发生任何情况。

我很确定我在另一台 PC 上执行了完全相同的过程、启动 motorware 后我获得了正确的初始屏幕。

*在所有情况下、CCS 8.0和 controlSUITE 3.49都是以前安装过的、并且工作正常、没有任何明显的异常。

要使 Motorware 正常工作、我必须做些什么? 我已经多次安装和卸载了它。

我有一个 DRV8301开发板"DRV8301-69M-KIT:Rev D"和一个电机 http://www.ti.com/tool/lvservomtr

我似乎需要在头文件 user.h 中手动输入电机规格、 我的另一篇文章中向我提出了该文件。

请帮助

此致

Manos Tsachalidis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参考以下步骤、使用 CCS 中的相关实验项目旋转电机。

    首先在下面的文件夹中读取 readmefirst_instaspin_motor_kits.pdf 文件。
    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\kits\docs

    2.安装 motorWare 后、若要在以下文件夹中找到 instaSPIN Lab 用户指南(instaspin_labs.pdf)、您可以按照 instaSPIN 指南打开 EVM 套件的相关项目。
    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs

    3.如果要使用 GUI,请参阅 qsg_gui_universal.pdf 文件
    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\GUis\universal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yamming、感谢您的留言。 不幸的是、尽管我能够加载项目"lab 3a"、该项目用于更改电机参数(如果我没有弄错)、但我仍然在努力。

    操作:
    我通过 Classic Resourse Explorer 导入了项目"proj_lab03a"。
    我更新了标头"user.h"、以便宏 USER_MOTOR=teknic_2310P
    我成功保存并编译了项目
    我将二进制文件"proj_lab03a.out"复制到目录"C:\ti\guicomposer\webapps\InstaSPIN_FOC_F2806xM"、将原始"appProgram.out"重命名为"appProgram.out.origin"、并将"proj_03laba.out"重命名为"appProgram.out"
    我启动了 GUI 应用程序、但我无法使该应用程序加载我在"user.h"中更新的设置

    使用原始 appProgram.out 文件时、GUI 应用程序会加载一些值。 如果我使用 CCS8生成的.out 文件更改 appProgram.out 文件、那么下次启动 GUI 应用时、屏幕截图所示我不会看到任何内容。 当然、这是正常的、但遗憾的是、即使我在识别方法组合中选择 user.h、然后单击识别电机、也不会出现任何问题。 即使没有任何变化。

    我想知道、GUI 应用程序如何获取我在 user.h 中编辑的值 这些值是否以某种方式集成到由 CCS8生成的已编译.out 文件中?

    请查看我获得的一些屏幕截图:

    https://snag.gy/E8jBZh.jpg
    https://snag.gy/ef1NO5.jpg
    https://snag.gy/AnthJ7.jpg
    https://snag.gy/vXGD2x.jpg
    https://snag.gy/fpRG9J.jpg

    请提供可能的罪犯。 这是一个直接的过程、因为电机由 TI 提议、但最终却是一场噩梦。 我们只想让电机旋转、使用 GUI 并尝试我们购买的电机。

    我出了什么问题? 我是否正在使用正确的项目? 文件 C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/docs/labs/instaspin_labs.pdf 中所述的这个项目实验03a 用于定义电机参数!

    我们非常感谢您的任何帮助。

    此致
    Manos Tsachalidis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 InstaSPIN 通用并按照 GUI 快速入门指南重试、而不是使用 InstaSPIN_FOC_F2806xM。
    或者、您也可以按照 instSPIN 实验室指南使用 CCS 运行 lab02b 和 lab05b、以确保电路板运行良好、而不是首先使用 GUI。