请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 您好!
我在 CPU1上使用了一个变量(TestGs15)、并将其放置在 RAMGS15中。
在执行"MemCfgRegs.GSxMSEL.All=0;" 后,
如果 FLASH PREFTCH_EN 设置为0、则 TestGs15可以直接设置该值。
但是、当闪存 Prefet_EN 设置1时、
执行"MemCfgRegs.GSxMSEL.All=0;"后
TestGs15应等待一个周期、然后设置该值。
是否有人可以解释 为什么修改 GSxMSEL 应该在 refetch 的 EN 设置1时等待一个周期?
在图片下方,等待一个循环,但不能设置值。
在图片下方, 无法 直接设置值。
此致、
Simen