This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:同时 Instaspin 两个电机? 2个 BOOSTXL-DRV8323RH 或2个 BOOSTXL-DRV8305EVM

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, BOOSTXL-DRV8305EVM, BOOSTXL-DRV8323RH, DRV8301, MOTORWARE, DRV8323, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/691969/ccs-launchxl-f28069m-instaspin-two-motors-at-the-same-time-2x-boostxl-drv8323rh-or-2x-boostxl-drv8305evm

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8305EVMBOOSTXL-DRV8323RHDRV8301MOTORWAREDRV8323DRV8305

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 由于 LAUNCHXL-F28069M 具有两个用于 BOOSTXL 的连接器、它是否能够使用 Instaspin 同时控制两个 BLDC 电机?

例如:

2个 BOOSTXL-DRV8305EVM

2个 BOOSTXL-DRV8323RH ?

如果没有、是否有任何电路板可以同时为两个电机运行 Instaspin?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、这应该可以通过 LaunchPad 实现。 MotorWare 18具有用于 BOOSTXL-DRV8305和 DRV8301的 Lab10d、用于演示双电机控制。

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LAUNCHXL-F28069M 可与两个 BOOSTXL-DRV8305EVM 配合使用。 但是、我将采用两个 BOOSTXL-DRV8323RH。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用于支持 BOOSTXL-DRV8323RH 的 Motorware 下载不包含 lab11d (双电机)、但您应该能够通过查看用于 DRV8301或 DRV8305器件的现有 lab11d 来实现该功能。 您将需要为 DRV8323使用正确的 HAL 和 DRV API。 LAUNCHXL-F28069M 接头组(J1-J4、J5-J8)使用相同的标准 I/O 分配、因此在 BOOSTXL-DRV8323RH 中使用其中一个或全部时不会出现问题

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我继续订购了电路板。 我之所以选择 DRV8305、是因为它们随时有货。

    第一个问题似乎是软件 MotorWare。 根据该教程、它应该如下所示:

    我没有左窗格... 有一个按钮可以添加资源、但无论我选择哪个文件夹、窗格中都没有不同之处。 不确定问题是我看不到左窗格、还是不添加正确的文件夹...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我以前见过这个问题、并不完全确定根本原因是什么。 我认为建议清除位于以下位置的元数据缓存:C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\eclipse\workspace\.metadata

    如果不起作用、重新安装可能会有所帮助。 如果不起作用、我建议使用 Windows 资源管理器视图、因为它具有与 Resource Explorer 相同的内容

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 中的 Resource Explorer 是否存在相同的问题? 这可能是一种替代方案。 在 CCS 中、转到 View->Resource Explorer Classic 并查看是否可以在此处查看 MotorWare 内容。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应该使用哪个 CCS 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议使用6.1.1或更高版本。 我想我们已经在 CCSv8中看到了 InstaSPIN Universal GUI 的一些问题、但是如果您不打算使用该 GUI、V8应该可以。

    惠特尼