Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28054F, MOTORWARE, CCSTUDIO
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE、 CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用:
CCS V8
XDS110探针、CMSIS-DAP 版本2.3.0.12
尝试在定制板上的 TMS320F28054F 芯片上使用 GUI Composer Web 应用、并通过 MotorWare 实验室进行操作。
我可以擦除闪存、加载新的调试代码并单步执行代码。
我在器件管理器中看到、德州仪器调试探针下有两个 TI 端口:
XDS1110类数据端口
XDS110类调试探针
当我运行目标配置测试时、我会得到以下结果:
[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]
执行以下命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性
[结果]
---- [打印电路板配置路径名]---------------
C:\Users\Rick \AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
TI\1\0\BrdDat\testBoard.dat
---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"2018年2月8日"。
库构建时间为'18:36:28'。
库软件包版本为'7.0.188.0'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。
---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------
扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 XDS110功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。
---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----
此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。
但当我尝试使用 相同的.out 文件运行 C:\ti\guicomposer\webapps\InstaSPIN_F2805xM_universal\InstaSPIN_universal、但重命名为 appProgram.out 时
我明白了
正在重新启动程序模型...
初始化目标:C:\ti\guicomposer\eclipse\workspace\.metadata\.plugins\com.ti.binding.program\appConfig.ccxml
连接目标:德州仪器 XDS110 USB 调试探针/C28xx
sun.org.mozilla.javascript.internal.WrappedException: wrapped com.ti.ccstudio.scripting.environment.ScriptingException:Error connecting to the target:emululation failure occurred ( 13)英寸 在第13行、重新启动完成。
我不知道如何进一步解决此问题、我查看过有关此问题的其他帖子、但我发现没有任何有用的内容