This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:TM

Guru**** 2589810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/710870/ccs-tms320f28035-tms

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRPFCKIT

工具/软件:Code Composer Studio

目前、我正在进行 TMDSHVMTRPFCKIT 项目、但我们已经在与此套件相关的控制套件中开发了开源项目。 当我看到此代码如无传感器 ACI FOC 时、代码在 DAC 处具有 PWM 宏驱动、在电压和电流传感器等传感器输入处具有 ADC 驱动宏、 但我不再需要此驱动器我的代码与开源代码( 即 ACI FOC)的代码不同、我是否可以使用外部运算放大 器驱动器进行电流和电压检测、也可以使用 DAC (我是否可以使用外部 DAC 器件)、 如果可能的话、如何访问此套件中的 ADC 引脚。 我认为 ADC 引脚不能专门用于此高电压+ PFC TMDSHVMTRPFCKIT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tesfaye、

    您能详细介绍一下吗? 核心问题是什么?

    我的理解是、您希望使用一些外部器件来驱动电机或控制 PFC、而不是 ePWM、但您仍然希望使用 F28035器件上的 ADC 进行感应? 在这种情况下、您需要通过一些通信接口发送 ADC 结果。 对于 F28035、最快的接口可能是 CAN 或 SPI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tesfaye、

    我已经听不到您两周了,因此我假设您能够解决您的问题。 我们希望先关闭该主题、因为您还发布了另一个关于如何在 HV-Kit 上使用 DAC 器件的类似问题。 如果您有任何疑问、请告诉我或创建新主题。 谢谢。