This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:使用 setPhasor 覆盖快速角度-问题

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/692908/tms320f28027f-overriding-fast-angle-using-setphasor---issues

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:DRV8301MOTORWARE

您好-

我有一个霍尔传感器观测器、该观测器工作良好、能够在低速/启动时为 InstaSPIN 提供角度。 我想在给定的速度阈值下转换到快速角度。

当我使用 EST_setAngle_pu ()设置角度时、一切都可以使用观测器角度来实现。 但是、如果我在此期间使用 FAST 估算的速度、则速度会被错误地报告。 由于速度错误、这使得过渡到快速角变得很困难。 然而、运行比使用霍尔观测器的速度时更平滑。

为了解决这个问题、我希望让观测器和快速独立运行-并排运行。 为此、除了使用 EST_setAngle_pu 之外、我还需要另一种使用观测器角度的方法。

当我尝试直接在 setPhasor 部分(恰好在 PARK / I-PARK 之前)设置观测器角度时、我会在电机上听到很大的"砰砰"声、有时还会锁存关断(来自 DRV8301)。 如果我在以某种速度运行时从快速角度切换到观测器角度、这种情况在我将 SpeedRef 设置为0之前不会发生、然后在稳定之后、会再次发生推波。

请在此处提供建议。 使用 EST_setAngle_pu 时、观测器角度始终正常工作、但直接在相量级别设置时不会正常工作。

我们非常感谢您的任何帮助/建议。

最棒的

-asfjahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍尔传感器观测器到底是什么意思? 喜欢 lab11e 中使用的内容? 您使用的是什么 PWM 模式?

    谢谢、
    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否-这是一种定制的霍尔观测器、使用角度内插从霍尔传感器生成高分辨率角度。 它的工作原理很好、因此与 IMHO 并不相关。 当我通过调用 EST_setAngle_pu ()来使用观测器的角度时、效果很好。 问题是 gMotorVars.Speed_krpm 这样做时不准确。 我想使用霍尔观测器提供的角度、而不以任何方式影响 FAST、以便它能够准确跟踪速度。 因此、我想使用一个不同于 EST_setAngle_pu ()的方法(在 setPhasor 级别注入)。

    感谢您的任何帮助。。

    -asfjahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对这个进行跟进。 这对我们来说仍然是一个问题。 当使用具有基于霍尔传感器的角度的 setPhasor 时、我仍在尝试弄清楚为什么会出现间歇性电机重击声(即使速度基准为0并且电机没有移动)。 同样、当通过 EST_setAngle_pu ()送入时、该相同的角度效果也很好。

    请提供建议。

    最棒的

    -asfjahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泵-是否可以由 Motorware 团队的人员提供帮助??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的耐心等待。 您是否介意分享您的一些代码以帮助我们更好地了解您要做的事情以及问题所在?

    惠特尼