This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:对 F28027上的三相 PMSM 或 ACIM 电机进行定标量(V/f)控制

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/694022/ccs-tms320f28027f-runnig-a-scalar-v-f-control-of-3-phase-pmsm-or-acim-motor-on-f28027

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:MOTORWAREcontrolSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 F28027并使用 F28027中的集成矢量控制算法设计了 HVKIT 并在扭矩或速度模式下运行任何电机。

现在、我想在 F28027中运行三相电机的标量(V/f)控制。

是否有任何示例?  

TI 是否有任何计划将 projlab 添加到用于运行 V/f Control 的 motorware 中?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lab01b 不是 ACI 或 PMSM 的标准 v/f 控制、它只是通过 MotorWare 中的开环控制来验证 h/w。 如果您在 PC 上默认安装了 controlSUITE 中的示例、您可以参阅以下文件夹中的示例。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVACI_Scalar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yanming,

    我看到并阅读  了 controlSUITE VF 项目、但无法理解。

    此外、我还想将其与 F28027的矢量控制 projlab 相结合、例如 projlab。

    首先,   是否有有关 controlSUITE VF 项目的应用手册?

    第二、如何将   controlSUITE VF 项目转换为 F28027的兼容项目?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能会找到有关 v/f 控制的相关文档、如果您需要在产品中同时运行两种控制算法、您可以参考 controlSUTE 中的示例项目将其合并到 MotorWare 中。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVACI_Scalar\~文档
    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\math_blocks\v4.3\~Docs