Other Parts Discussed in Thread: DRV8301-69M-KIT, MOTORWARE
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE
大家好、
我已通过链接(www.ti.com/.../lvservomtr)购买了 DRV8301-69M-KIT FM TI 和电机。 我使用 USB 电缆将套件连接到了我的桌面。 我安装了 GUI 编写器、将所有从电机引出的电缆连接到套件 PCB。 我提供24V 和50V 电压(尝试了2个案例)、但有问题。 运行 GUI Composer 后、电机和套件板已成功识别。在电机识别过程的25%至45%中、电机开始平稳旋转@ 50V/100mA、没有任何奇怪的声音或任何异常。 识别过程达到100%后、我单击"速度或扭矩"选项卡、然后单击"开始/停止"按钮。 3-4秒后、电机开始使用其轴发出嘶嘶声、从而随机顺时针和逆时针移动、而不完成全转。 两个 GUI 合成器中发生完全相同的随机行为(成功识别套件板和电机后)。
InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN Motion。
我没有更改任何参数、如"识别设置"部分矩形、速度环路调整 PI 参数等
有人可以帮助我完成使用 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN Motion 旋转电机的过程吗?
我的电机控制知识非常基础。
提供的屏幕截图:
https://snag.gy/2sNGY1.jpg
https://snag.gy/7isfg4.jpg
https://snag.gy/SQbisY.jpg
https://snag.gy/RPhZ2y.jpg
https://snag.gy/lTAGfd.jpg
此致
Manos Tsachalidis