This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:使用 Simulink 读取和校准数据

Guru**** 2618335 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/692446/ccs-tms320f28335-reading-and-calibrating-data-with-simulink

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我正在使用 DSP TMS320F28335和 CCS v3.3。 我想使用 ADC 读取数据并将其用于我的控制算法。 我在 MATLAB/Simulink 2012a 中使用 ADC 块读取数据。 使用 RTDX 块、我可以访问 MATLAB 中的数据。 问题是我想对其进行校准和转换。 为了校准数据、我使用了一个简单的公式(V=ax+b)、但它不起作用。  
我不确定、但我认为问题来自使用浮点数据。  
是否有任何转换读取值的建议?

此致、

Abolfazl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于任何特定于 Simulink 的问题、最好直接联系 Mathworks 支持部门。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、这不是与 MATLAB 相关的问题。 问题是我不知道如何校准读取的数据。 我在0-3V 之间的差分电压下进行了测试、但我无法找到实际电压与读取数据之间的正确关系。
    感谢您的回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将把这个主题移至 C2000论坛。 那里的专家可以为您提供最好的帮助。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tnx 很多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abolfazl、

    您仍有问题吗? 您的结果是什么样的?

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    感谢您的回复。

    幸运的是,我的问题已经得到解决。 问题与 MATLAB/Simulink 中的数据类型转换有关。 现在、我通过连接 MATLAB/Simulink 和 DSP F28335来正确读取数据。

    此致、

    Abolfazl。