This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:实际转换延迟

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/689237/tms320f2808-practical-conversion-delay

器件型号:TMS320F2808

TMS320F2808开发箱中的实际模数转换延迟是多少。  如何量化由于 该延迟导致的测量误差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Waseem、

    您可以参阅数据表中的 ADC 时序图以了解转换延迟。  应用可以通过提前触发 ADC 转换来补偿触发延迟+ S/H 时间。

    我假设您的误差是相位延迟。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的观看。
    但我无法理解这些时序图。
    您能不能简单地从我可以理解的位置建议一些文档
    正在等待您的回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Waseem、

    《ADC 参考指南 》提供了有关 ADC 操作的附加信息。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Waseem、

    自您上次更新以来已超过两周。 我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案并回复此主题。 如果此主题已锁定、请制作一个描述问题当前状态的新主题。

    Tommy