This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TMS320F28374D:TMS320F28374D

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/693019/webench-tools-tms320f28374d-tms320f28374d

器件型号:TMS320F28374D

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

PWM 脉冲频率范围是多少?

它是否随正弦波输出频率而变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F28374D 上的最大 EPWMCLK 为100MHz。 或者您是否要求获得与 WEBENCH 特别相关的内容? 您能提供一些说明吗?

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否仍有此问题? 如果是、您能否提供更多详细信息?

    惠特尼