This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:驱动高速全桥时的高分辨率频率同步

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/694514/tms320f28377d-high-resolution-frequency-sync-when-driving-high-speed-full-bridge

器件型号:TMS320F28377D

团队、

当我使用 HRPWM 来驱动全桥时、 我需要同步2个 PWM。 但是、SYNC 信号是在系统时钟上生成的、而不是在高分辨率边沿上生成的。 当我需要经常更改 PWM 频率时、例如在8个周期内一次、由于在高分辨率边沿上不会生成 SYNC 信号、因此第二个 PWM 模块上应该会出现时序误差。

PWM 频率在 700kHz~900kHz 之间变化。 在这种情况下、我应该如何实现完美同步?

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TED、

    请允许我花一些时间来研究这个问题。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TED、

    正确的做法是、您不能基于高分辨率边缘同步两个通道。 您只能在非高分辨率边沿同步它们。 也就是说、如果您只同步一次、它们将非常接近。 如果您持续同步、则会出现一些抖动。 因此、要回答您的问题、在使用两个 HRPWM 时没有完美的同步。 您将在 PWM 边沿同步、HRPWM 信号将非常接近。

    以下是另一个研究链接:
    e2e.ti.com/.../62564