This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:如何为所有数据集将 SPISTE 设置为低电平

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/694709/ccs-tms320f28379d-how-to-set-spiste-low-for-all-data-set

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

 SPI 设置为高速模式。 LSPCLK 为200MHz。 SPI_BIT_RATE = 8、 位速率为25MHz。

我正在对 DDS 进行编程、我需要将 SPISTE 设置为低电平、发送40位 5x8字节并将 SPISTE 设置为高电平、如 示例 sprug73.pdf 图1-6所示

 在我的情况   下,SPISTE 在每个字符之前为0,在每个字符之后为1。

如何对一组5个字节 或40位进行分组。

提前感谢

Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将 SPISTE 配置为 GPIO 并使用代码对其进行控制。

    -Manoj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oleg、

    您是否正在使用 SPI FIFO? 只要在 SPISTE 变为高电平之前有更多数据准备发送、我就希望 SPISTE 保持低电平。 不过、我最近还没有看过。

    此致、
    Kris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Idea Kris、我将尝试使用 FIFO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以关闭此主题吗? 您的问题是否已解决?