请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
您好!
在一个项目中、我使用 C2000系列微控制器中的28377D。 我打算无线更新闪存中的代码。 为此、有一个 Xbee 射频模块连接到微控制器的 SCIA 通道、另一个 XBee 模块连接到我的 PC。 尽管通过电缆连接时、我可以使用 controlSUITE 随附的 serial_flash_programr.exe 成功上传代码、但当电缆更换为 XBee 模块并相互通信时、我无法使其正常工作。
我尝试了9600到115200之间的波特率、但运气不好。 有什么建议吗?