This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1007:计算输入电感值

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1007, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/693793/tidm-1007-calculate-the-input-inductance-value

器件型号:TIDM-1007
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

大家好,我很需要帮助。

我想了解如何计算 TIDM-1007交错式 CCM 图腾柱无桥功率因数校正(PFC)的输入电感值。

我感谢任何帮助我的人!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说输入电感时、您是指 PFC 电感器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到您的反馈、您也可以参考钙化板

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TIDM_1000\v1_01_00_00\docs

    设计表