请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 我使用 LAUNCHXL-F28379D 已有一年多了、但我还无法弄清其中一个问题。
无论主机操作系统如何、如果我将 LaunchXL 插入计算机并立即尝试与其进行通信、则永远无法正常工作。 但是、如果在连接时按下 LaunchXL 的 RESET 按钮、则数据将双向工作。 我可以从 FTDI LED 中看到正在从计算机接收数据、但我已经验证了 F28379D 无法读取它。
我认为这可能是因为我已经在 SCI 上将波特率设置为921600。 但是、无论使用哪个终端或串行端口软件、在打开端口时也会设置相同的波特率。
我是否遗漏了什么? 是否有办法从主机端"复位" FTDI 芯片?