请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TMS320F2812、 ADS1205我使用的是 C2000系列 TI DSP、但我遇到了一个问题:当温度较高(DSP 封装温度大约为80C)时、DSP 有时无法正确接收 SPI 消息。 在低温条件下、发送到 DSP 的消息(在 DSP 引脚上测量)与 DSP 读取的消息相同。 但是、在高封装温度(约80C)下、有时这两条消息是不同的。 在大约110C 的温度下、这两条消息始终不同。 读取错误的消息会导致 SPI 消息的奇偶校验未被验证。 我想知道、如果这是一个常见问题、并且是否有任何解决方案可以解决、那么这个问题的原因是什么(DSP 应该能够承受更高的温度)。