This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:tms320f28069

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/705757/tms320f28069-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSCNCD28069ISO

朋友们、您好!

我有一个 F28069 ISO controlCARD 发行版0.2卡和扩展坞- STN USB-EMU [R3]扩展坞。

当我同时连接和选择100V2作为 USB 连接器以加载代码时、连接到目标时显示错误。

任何人都可以帮助我如何同时使用或不能与这个100Dim dockstation 配套使用的 controlCARD 版本。

我还遵循了 dockstation 和 controlCARD 的信息表和原理图。实际上、两者都有 FTDI 芯片、因此如何使用它

与我冲突。

此致、

Ashrumochan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ashrumochan:

    为了验证、您是否能够在没有扩展坞的情况下连接到 ISO 板并对其进行编程? 即将隔离式 JTAG mini-USB 和主机器件供电的 micro-USB 电缆连接到控制卡并在 CCS 中成功连接/调试。 测试时、请确保 CC 上的开关与信息表图片中的开关相匹配。

    如果这起作用、您将坞站和 CC 上的哪些端口连接在一起? 您是否在扩展坞上使用桶形插头连接器或 USB-B?

    您想要从扩展坞为电路板供电、并使用 CC 上的隔离式 JTAG 对吗? 如果是这样、则假设您在 CC 上设置了正确的开关、并且正在 CCS 中设置目标配置正确(xds100v2)、则可以这样做。 如果使用 USB-B、我找不到禁用扩展坞上 JTAG 接口的方法、但它仍然可以在连接了两个仿真器的情况下工作。 我对此进行了测试和验证。

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    实际上、我正在使用 USB 仿真扩展坞版本[R3]。 使用它、USB 电缆和控制卡的版本0.2、对于该版本、R3 Dockstation 可能与正确的引脚不匹配。 仍然无法加载代码、表示无法连接到目标、请像这样重置调试探针。

    我没有得到什么是 CC 和 USB-B。如果您有任何文档、请发送给我以供参考。

    此致、

    Ashrumochan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashrumochan:

    CC 是 controlCARD、很抱歉应该已经解释过。 USB-B (打印机电缆)是集线站上的 USB 端口类型。

    尽管您使用的是修订版0.2 controlCARD、但 c2000ware 中的 CC2806x_InfoSheet_Rev0.4_20Jan2014仍然对您有所帮助。 位于以下目录:

    C:\ti\c2000Ware_1_00_05_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28069ISO\R0_4

    C2000ware 上还提供了用于 controlCARD 的原理图。 请注意本文档中提及的以下内容:

    此 controlCARD 可通过卡上仿真器进行调试。 集线站上的 JTAG 端口或任何端口 
    其他基板将无法连接到 MCU。

    话虽如此、只有卡上仿真器才能连接到 CCS 并用于调试。 controlCARD 中的 GPIO 与我认为的扩展坞上标记的 GPIO 相匹配。

    最棒的

    Kevin