This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:用于 TMS320F28069的 USB 堆栈/驱动程序

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/710461/tms320f28069-usb-stack-driver-for-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好 TI

需要 USB 驱动程序/堆栈才能使 Picolo TMS320F28069控制器在 CCS 编译器上工作

请向我发送一个包含相关文件的可下载库  

这也应在运行时用作主机和器件  

PL 提供完整的详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    C2000ware 中有一个 USB 库、其中包含 F2806x 的相关文档和文件。 如果您尚未安装最新的 C2000ware、请访问其中的以下目录:

    C:\ti\c2000Ware_1_00_05_00\libraries\communications\USB\f2806x

    希望这对您有所帮助、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kevin 先生

    我已经下载并将对其进行处理

    我还想知道是否建议在新设计中使用该器件、如果是、该器件应在未来5年内提供、而不会出现任何麻烦

    如果不适合、建议使用具有 USB 1端口、CAN - 1端口、SPI - 2端口 I2C - 1端口、2 UART、至少256KB 闪存及 SD 卡的器件

    接口

    谢谢、此致

    Ratna 女士

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、绝对推荐在新设计中采用 TMS320F2806x、并且正在积极推出新的客户产品。

    对于对 TMS320F2806x 系列感兴趣的大多数客户、我们建议他们改为使用全新的 F28004x 系列-这只是因为它提供了更多的特性和价值-但它没有您正在使用的 USB。

    因此、F2806x 或更高版本的 F28075将是最佳候选方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 ChristiClearman 先生

    我计划继续使用28069、因为我们已经拥有 EV 电路板和相关工具

    如果共享与 USB 相关的堆栈、驱动程序文件和其他相关文件以连接挂起数据以存储数据、这将大有帮助。

    我们需要以.csv 文件格式创建文件、文件夹等、并且此数据预计可直接从 XLSX 下载

    我能不能就此获得任何帮助、以便我能够快速上市

    再次感谢

    Ratna 女士

    电磁

    印度班加罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ratna 女士、

    如前所述、我们证明的所有 USB 相关库、驱动程序和文件都位于 C2000ware 上。

    有一个示例可用于 F2806x、它可以帮助您连接 USB Pendrive、该示例位于以下目录中:

    C:\ti\c2000Ware_1_00_05_00\device_support\f28066\examples\c28\USB_host_msc

    希望这对您有所帮助、
    Kevin