工具/软件:Code Composer Studio
您好!
首先,我要说我的英语不好。 我会尽力而为。 我在电流峰值模式下使用数字降压控制器。 对于斜率、我使用内部斜坡发生器。 当我处于"正常"负载点时、电流峰值跳变 mechanm 工作正常。
电流检测信号通过消隐窗口、并且当比较器检测到"输入"+大于"输入"-输出 PWM 会因逐周期跳闸而跳闸。 它工作正常。
我的问题现在是 CS 信号为零时的低负载模式。 Compx+的 DACVAL 中的比较器值现在为零、当我的数字控制器计算新的 DACVAL 值时、它不能小于零! 因此、在这种情况下、比较器不能使 PWM 跳闸、在这种情况下、PWM 将进入其最大占空比。 这会导致控制器输出过压、系统关闭。
我想防止这种特殊的状况,但我不知道如何。
这里有人有同样的问题吗? 有很多关于数字电源和电流峰值的东西、但我没有读到我的问题。
谢谢你