主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 TMS320F28379D
您好!
我对 CAN 引导和 CAN Flasble bootloader 有一些疑问
如果我们不使用 OTP 方法、如何进入 CAN 引导模式并退出 CAN 引导模式。 目前、我们 计划在其中创建一个应用分支测试代码表单、并将其巧妙分支到 CAN 引导跳转地址0x03FF4FC。 此方法是否正确? 在这一点之后、我们将加载 CAN 内核和应用程序。
2.我们应该使用哪种引导命令来对 ASCII 文件.A00进行分级? 请提供相同的信息。
我的重要问题是、Kernal 是否已擦除整个闪存以加载新应用、并且电源已关闭。 那么、在这种情况下、闪存中没有应用程序将发生什么以及如何在上电后再次进入 CAN 引导模式? 我没有 JTAG 编程器来再次刷写/编程应用程序? 请指导我如何处理这种迷信。 我们也在闪存之外运行。 我们不能让一个完整的扇区用于可以跳转到 CAN Boot 的浸出程序。
3. 是否可以擦除完全擦除整个扇区的宏伟的扇区。 在这种情况下、我们的计划是将分支代码保留在扇区的开头、并且只擦除未使用的器件。
我们 迫切需要这方面的细节。
此致、
Pandurang Khutal