This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28075:用于 F28075的 DSP/BIOS

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/694706/ccs-tms320f28075-dsp-bios-for-f28075

器件型号:TMS320F28075

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试将代码从 F28335转移到 F2807x 系列。 我正在项目中使用 DSP/BIOS。 当我迁移到新的 DSP 时、我将 CCS5升级到 CCS 7。  

我现在可以使用 CCS7编译我的旧项目(使用 DSP/BIOS 的 F28335)。 现在、是否可以在 F2807X 系列上运行 DSP/BIOS?

如果是、有任何可用的示例代码? 我使用 F28335_example_BIOS5_flash.zip 作为我的参考 以开始。

任何帮助都是值得注意的。

谢谢

Jigar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 DSP/BIOS 发行说明的器件支持部分没有看到 F2807x、所以我不相信它是受支持的。 不过、我可以 ping BIOS 团队进行确认。

    我知道、SYS/BIOS 支持 F2807x。

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jigar、

    DSP/BIOS 不支持 F2807x。

    此致、

    Janet