This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:定时器和中断

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/694660/ccs-timer-and-interrupt

主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

嗨、大家好

我有疑问? 在哪里可以找到设置计时器和中断的语法?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您使用的确切器件是什么? 这是一个最好由器件专家回答的问题。 一旦知道您的器件、我将把您的帖子移至相关器件论坛。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Piccolo f28069 controlSTICK

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将把这个主题移至 C2000论坛

    谢谢
    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    下载 C2000Ware 并使用 F2806x 示例。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法下载。
    您能不能剪切出理解语法所需的重要部分

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    如果您不想下载软件包、您可以在线查看内容: dev.ti.com/.../

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您一直都是实用程序。
    我尝试复制这些文件并运行、但看到许多错误。
    我做不到吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    我只能在您提供有关设置和您看到的错误的更多详细信息时提供帮助。
    我知道您不想下载软件包、但这将保证您拥有所需的所有文件。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉
    我有两个问题:

    1) 1)我尝试从链接 www.ti.com/.../C2000Ware 下载 、我注意到我已经获得了这个软件、因为我已经获得了 Piccolo MCU controlSTICK。
    2) 2)免费下载吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我的英语不好。
    我很担心、因为我不想下载 C2000ware、因为我不知道它是否是免费的。
    因此、我想知道是否可以免费下载?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    不用担心。 C2000Ware 是免费的、其中包含所有器件源代码/头文件/示例。 这是您开始使用的最佳地点。
    请查看~/device_support/f2806x 下的内容

    此致
    Chris