Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069F 主题中讨论的其他器件:MOTORWARE
尊敬的 TI 成员
我已经在 Motorware 中使用 lab02a 尝试了电机识别过程。
处理过程中出错。
我已经看到 EST_STstate 值在测试期间按以下顺序发生了更改。
EST_State_RoverL
EST_State_Rs
EST_State_RampUp
EST_State_IdRated
EST_State_RatedFlux
然后、EST_State 的状态值更改为 EST_State_Error、CTRL_State 更改为 CTRL_State_Error、电机停止。
在测试过程中、我听到了从启动到电机停止的相当大的刮擦噪声。
您是否想告诉我会导致此类错误的原因? 我如何解决它?
电机规格 是具有1.5kW、4极、380V 的 ACIM。 并使用我们的定制板进行测试。
如果您需要更多信息、 请告诉我。
此致、
Hae Ryong