This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:CSM (代码安全模块)是否受/GPIOHIBWAKE (GPIO41)的影响?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/712738/ccs-tms320f28377s-is-csm-code-security-module-is-affected-by-gpiohibwake-gpio41

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。

我使用 CSM (代码安全模块)来保护内部闪存上的二进制映像不被非法克隆。 对 CSM 密码进行编程后、固件下载使用正确的密码即可正常工作。 但也存在以下意外现象。

1、无论 CSM 锁定或解锁、闪存存储器区域都读取为0x00。 我正在使用 UniFlash 读取闪存存储器区域。

2.无论 CSM 锁定或解锁如何、使用 CCS v7擦除都失败。

同时、我听说 CSM 锁定使器件在引导时进入休眠状态。 此外、我发现唤醒需要将 GPIO41引脚 GPIOHIBWAKE 设置为低电平。 我的硬件板中未连接 GPIOWAKEUP 引脚。

我想知道

 - CSM 锁定后如何读取闪存?

 - CSM 锁定后如何擦除、编程和调试?

我附加了捕获的参考手册页面、其中介绍 了 GPIOWAKEUP 引脚。  e2e.ti.com/.../Connect-jumper-to-disable-Hibernate.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用]与此同时、我听说 CSM 锁定使器件在引导时进入休眠状态。 此外、我发现唤醒需要将 GPIO41引脚 GPIOHIBWAKE 设置为低电平。 我的硬件板中未连接 GPIOWAKEUP 引脚。 [/报价]

    情况不应如此。 您能不能让我直接 或间接告诉我这一点的文档部分?

    [引用] - CSM 锁定后如何读取闪存? [/报价]

    您应该能够在解锁区域后读取它。 解锁后、工具是否确认设备已解锁?

    [引用] - 如何在 CSM 锁定后擦除、编程和调试? [/报价]

    您应该能够在解锁区域后执行此操作。

    如何解锁区域? 您是否在 CCS 闪存插件 GUI 中提供了密码?

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    属性->闪存设置页面中有密码设置。 我在该页面中输入正确的密码。 然后所有操作都正常... 谢谢。 此致。