This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于两相双极步进电机的 InstaSPIN-FOC

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/694359/instaspin-foc-for-2-phase-bipolar-stepper-motors

Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

我有一个使用两相双极步进电机的项目、我对使用场定向控制感兴趣。  InstaSPIN-FOC 是否支持两相双极步进电机?

 提到未来正在考虑支持步进电机。  由于它的日期为2015年9月15日、我想知道 InstaSPIN-FOC 提供的步进电机支持的当前状态是什么?

谢谢、

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迄今为止、InstaSPIN-FOC 不直接支持两相步进电机。 如果您想使用 instaSPIN-FOC、则必须将两相步进电机配置并控制为三相电机。

    也许、如果您安装了 C2000 controlSUITE、您可以参阅以下文件夹中的双步进示例项目、该项目可从 TI 网站下载、如下所示。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8412-C2-Kit_v131\Stepper

    www.ti.com/.../controlsuite
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming、感谢您提供的信息。 请允许我重新表述您的回复、以确保我理解正确。

    截至目前(2018年5月30日)、InstaSPIN-FOC 不直接支持两相步进电机。  将来可能会有人支持这项工作。 是这样吗?

    您还提到了如何将 InstaSPIN-FOC 与两相步进电机结合使用、方法是将其配置并控制为三相电机。 Nicholas Oborny 说、TI 可能已经对将 InstaSPIN-FOC 与双极步进电机配合使用进行了调查、但在这里遇到了一些问题: e2e.ti.com/.../1374357 是这样的、您是否对遇到的问题有任何详细信息? 我担心我会遇到相同的问题、或者可能无法解决这些问题和/或有带宽解决这些问题。

    此致、
    Joseph