工具/软件:Code Composer Studio
大家好。
我是 Mike、感谢大家的支持。
我再次获取我留下的项目。 我现在遇到的问题是信号电压的测量。
我编码了一个真 RMS 电压表、因此误差为40mV、我认为这还不错
我的输入波形是一个60Hz 的相当正弦波、示波器中的测量值是3V。 同样、真正的 rms 测量的电压也相同
然后、如果更改频率、例如58.9Hz、我的测量值开始振荡 2.78V 至3.02V
当我绘制信号时、就像波形被削波一样。
我认为这是有关 PWM 周期和比较的内容、但我不知道如何解决它。
此致
Mike