This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:将代码从闪存复制到 RAM

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/691374/tms320f28377d-copying-of-code-from-flash-to-ram

器件型号:TMS320F28377D

尊敬的团队:

我们在后面的 TMS320F28377D 控制器中工作。 在这里、我们使用在加电时将程序从闪存刷新到 RAM 来运行程序。  但最近、我们为同一控制器完成了新的布局。 在新布局中、如果我在闪存中运行、则没关系。 但是、如果将它从闪存复制到 RAM、则它不起作用。 请告诉我。

此致、

Priyanka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priyanka、

    [引用 user="Krishna Priyanka">在上电时、我们使用该程序从闪存启动到 RAM、从而运行该程序。  但最近、我们为同一控制器完成了新的布局。

    这更多的是软件控制、与硬件无关。 您能否检查引导引脚? 两个原理图版本的配置是否相同? 此外、编译器版本或优化中是否有任何更改?

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priyanka、

    问题是否已解决? 如果是、请继续并关闭帖子。

    谢谢、
    Nirav