This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:确认 C2000闪存库的许可证类型

Guru**** 2613355 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/694632/c2000ware-confirmation-of-the-license-type-of-the-c2000-flash-library

器件型号:C2000WARE

您好!

我的客户希望 确认 C2000Ware 中包含的 C2000闪存库确实是 TI 商业许可证。 C2000Ware 1.00.04的清单确实如此、但与此版本之前一样、该清单并未显示任何内容、而此库已经是 C2000Ware 的一部分、我的客户希望再次检查1.00.04清单中是否存在混用。


谢谢、
François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    该清单已更正为包含闪存库、您在1.00.04.00中看到的内容是正确的。

    此致
    Chris