This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:LAUNCHXL-F28069M 是否支持两个 BOOSTXL-DRV8301

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301, LAUNCHXL-F28069M, DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/694351/launchxl-f28069m-does-launchxl-f28069m-support-two-boostxl-drv8301

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8301DRV8301

BoosterPack 检查器始终认为第二个 BOOSTXL-DRV8301不兼容、但我认为两个 BoosterPack 连接器的目的是测试负载下的电机? LAUNCHXL-F28069M 是否支持两个 BOOSTXL-DRV8301? 它似乎是作为一个套件提供的、具有一个或两 个 BOOSTXL-DRV8301。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    姆温德姆、

    我正在查看 BoosterPack Checker 页面、看起来 DRV8301与两个 LaunchPad 站点兼容。
    此外、还有各种有关此主题的 e2e 帖子。 MathWorks 还提供了一种解决方案: www.mathworks.com/.../49109-dual-motor-control-with-ti-launchxl-f28069m-launchpad

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重点是、如果您使用 BoosterPack Checker、则在任一插槽中只能获得一个 BOOSTXL-DRV8301、但不能同时获得这两个插槽。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、没错。 这似乎是工具本身的一个限制。 我将向该团队提供反馈、以便在课程中允许使用多个相同的 BoosterPack。

    -Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    供参考:我为此在工具上提交了一个错误、我看到的另一个问题是、从 LaunchPad 中删除 BP 时、它最终会出现在"不兼容"列表中。

    -Mark