This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:VCU2 CFFT 问题

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/694108/tms320f28377s-vcu2-cfft-question

器件型号:TMS320F28377S

您好,

关于示例2837X_vcu2_CFFT_512 输入/输出数据、 询问几个问题。
1、什么是输入数据格式? 它是 raal+imaginary 吗? 数据是 Q 格式?
2、什么是输出数据格式? 是振幅还是相位? 什么是数据限制?
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li Darren、

    CFFT 的1024点输入缓冲区代表 Q15格式的实数数据。 即有符号16位整数。

    1024点输出缓冲区包含两个512点分区、分别表示实数和虚数数据、也是 Q15格式。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    谢谢。