This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:独立应用。 GUI v2

Guru**** 2613335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/686545/launchxl-f28377s-stand-alone-app-gui-v2

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

您好!

在我的系统中、我生成周期为0-20ms 的正弦信号。

我想在 GUI 应用程序上看到它。

实际上、我可以观察到任何 sinidal 信号、但会观察到一些失真波形。

请告诉我。 可以更频繁地更新 这些信号以查看正弦信号。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否说明您所指的是哪个 GUI?

    此外、请确认周期范围:0ms 周期对应于无限高频率。

    此致、

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GUI v2
    从1ms 更改为20ms
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    您是指 GUI Composer 吗?

    -Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="user4700872"]

    在我的系统中、我生成周期为0-20ms 的正弦信号。

    我想在 GUI 应用程序上看到它。

    实际上、我可以观察到任何 sinidal 信号、但会观察到一些失真波形。

    [/报价]

    您是否将正弦波数据点存储到数组中并使用 GUI Composer Line Graph 来绘制数组?

    您能否展示 GUI 应用程序当前的外观(与您的预期相比)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我们没有听到您的反馈,我们假设您能够解决此问题,并将关闭此主题。 如果问题未解决、请在下面发布一个包含请求详细信息的回复、或启动新主题。 谢谢!