This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:CCS/TMS320F28377S

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/694493/ccs-tms320f28377s-ccs-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

在下面的代码中、是这里的传感器样本、它引用 OTP 中寄存器的名称、或者只是为从 OTP 获取数据而创建的变量参考


// GetTemperatureC -此函数使用 OTP 中存储到的参考数据
//将原始温度传感器读数转换为摄氏度
//
Int16 GetTemperatureC (Int16 sensorSample)

sensorSample =(Int16)((tempSensor_scaleFactor/2.5)*(sensorSample);

返回(((sensorSample - tempSensor_tempOffset)* tempSensor_tempSlope +
fp_round + Kelvin_off)/fp_scale - Kelvin);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Surya、

    这是哪个示例代码? sensorSample 只是一个变量、它引用从 ADCResult 寄存器中提取的值。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    退房!! 只是一个误解!!
    我对 PIE 中断矢量表中的列表有另一个疑问
    有几个保留的 PI_ISR,它们是如何使用的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Surya dhaneshwar lingam"]保留的 PIE_ISR 很少,它们是如何使用的?

    这是为了 TI 内部目的、而不是为了客户。