This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:CLB 中的位置管理器 Hiperface DSL?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/693133/tms320f28374d-position-manager-hiperface-dsl-in-clb

器件型号:TMS320F28374D

你好

我注意到位置管理器支持 Endat2.2和 BiSS-C 在我们当前的设计中、我在独立 FPGA 中实现了 Hiperface DSL IP 内核。 我想知道 Hiperface DSL IP 内核是否可以由此芯片上的位置管理器 CLB 块支持。 此外、在单芯片中是否可以有1个以上的 Hiperface DSL IP 实例?

谢谢

Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alan,我收到了您的问题。 我会再来的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alan、

    目前 F2837x 器件上不支持 Hiperface DSL。
    到目前为止、支持仅限于位置管理器中针对协议发布的库。

    Bharathi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bharathi

    感谢你的答复。 您是否知道 Hiperface DSL 的支持何时可用? 换言之、F28397x 上是否有 Hiperface DSL 的发展蓝图。 同时、我是否可以通过任何方式自定义 CLB 以自行实施 Hiperface DSL。  

    谢谢

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    F28397x 上没有支持 Hiperface DSL 的计划。
    目前、仅使用 TI 提供的库支持 CLB 功能、不可用于客户编程。

    Bharathi。