This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:为什么 GRABSECTx 位的类型为'R'?

Guru**** 2458720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/713770/tms320f28377s-why-the-type-of-grabsectx-bits-is-r

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的所有人:

我正在处理28377的 DCSM。  根据 SPRS881F 的说法、通过修改 ZX_GRABSECTx 寄存器、ON 应该能够将 RAM 或闪存扇区分配到 zone1或 zone2。

但是、如果 gra_SECTx 是只读寄存器、我们如何修改该值?

此外、2833x 或28004x 中的 DCSM 模块是否有指导?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有安全配置都在用户 OTP 位置进行编程。 因此、用户需要在用户 OTP 中修改 ZX_GRABSECTx 位置。  ZX_GRABSECTx 的用户 OTP 位置 也会加载到寄存器中、该寄存   器是只读的、软件可以读取该寄存器以了解配置(当器件安全时、无法读取用户 OTP 位置)。

    请参阅 C2000Ware 中的 blinky_for_DCSM 示例 、了解如何将这些值包含在工程中。

    此致、

    Vivek Singh