This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:56引脚 TMS320F280041的 VREGENZ 引脚

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/713668/tms320f280041-vregenz-pin-for-56pinout-tms320f280041

器件型号:TMS320F280041

我看不到 56引脚 TMS320F280041的 VREGENZ 引脚、那么该引脚 TMS320F280041是否具有生成1.2V VDD 的内部调节?

或者我们必须为 VDD 使用1.2V 外部电源?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hardy、

    56引脚封装没有 VREGENZ 引脚。 它在内部连接低电平、这意味着内部 VREG 始终处于打开状态、因此您不应在外部提供1.2V 电压。