This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:无法擦除闪存

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/692778/tms320f28035-cannot-erase-flash

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHC2000WARE

大家好。 我有任务使用内部闪存为我的应用保存设置。 我尝试从资源浏览器中运行示例2803xFlashProgramming。 之后、我无法擦除处理器的闪存。 我使用 UniFlash、它 捕获下一个错误-闪存编程器:擦除闪存存储器时出错。 擦除扇区 A - 24时出错。 如何擦除它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vitali、

    错误24表明您的设备未通过预压实测试。 这可能是因为闪存可能处于耗尽(过度擦除)状态。

    使用耗尽恢复算法可以(不能保证)将器件从耗尽状态中恢复。 但是、如果删除恢复算法失败、您没有任何替代器件的选项。

    有关更多详细信息、请参阅 Flash2803x_API_Quickstart.pdf (在 C2000Ware 中提供)。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应用程序恢复失败。 但是、如何才能丢失全部8个扇区?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vitali、

    我从来没有说过所有闪存扇区都受到耗尽的影响。 在大多数原因中,一个(或)部门受到耗竭的影响。

    只有当所有闪存扇区都已耗尽时、删除恢复算法才被视为通过。 即使闪存扇区中的一个位被耗尽、算法也会将其报告为故障。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vitali、

    此问题是否已解决?

    此致、
    曼诺伊