This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 1839620 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8694, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/713607/tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:ADS8694C2000WARE

尊敬的人们:

 Delfino F28379D 有没有显示 如何通过 SPI 与 ADS8694 4通道 SAR ADC 进行交互的示例代码?

提前感谢、

Gustavo Zarba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    [引用 user="Gustavo zarba"] 是否有用于 Delfino F28379D 的任何示例代码 显示如何通过 SPI 与 ADS86944通道 SAR ADC 进行交互?

    没有直接示例、但您可以在 C2000ware 中了解通用 SPI 外设示例。 您可以根据主/从器件修改此示例代码。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautam、您好、感谢您的建议。 我要看一下。

    祝你度过美好的一天!

    Gus