This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 您能否提供以下代码的详细说明?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/694208/can-you-provide-a-detailed-explanation-of-the-following-code

Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好、能否提供以下代码的详细说明? 相关文档仅关注原则、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些根据标准空间矢量调制 SVPWM 技术原理设计的代码、按照以下步骤计算输出的 PWM 占空比。
    计算 U1、U2和 U3以确定电压矢量的扇区。
    2.计算占空比并将其分配给右侧电机相位。

    如果您在 PC 上安装了 controlSUITE、您可以在以下文件夹中的 svgen_dq.pdf 中找到更详细的说明。
    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\math_blocks\fixed_v1.1\~文档