This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-C2-KIT:DRV8312EVM RevD 的电路板电阻

Guru**** 2756435 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/694001/drv8312-c2-kit-board-resistance-for-drv8312evm-revd

器件型号:DRV8312-C2-KIT
主题中讨论的其他器件:DRV8312

您好!

我正在使用 DRV8312EVM RevD 以及 Anaheim 电机 BLY172S-24V-4000。 我想为 MATLAB 中的相同器体创建一个精确的模型。 我在数据表中搜索并发现 MOSFET RDS_ON 为80m Ω。 此外、R_shunt 为10m Ω、R_tot_shunt 为5m Ω。 在中、我想知道 DRV8312EVM 电路板的总电路板电阻、在电机旋转时、除了电机电阻外、我还需要考虑该电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 instaSPIN-FOC 项目、我们不需要使用电机参数识别来考虑电机定子电阻中包含的电路板电阻、因此我们没有有关此电路板的数据。 您可以参考 DRV8312数据表来计算整个电路板。