This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:TMS320F28069

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/712468/ccs-tms320f28069-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生/女士:

我对 TMS320F28069中的时钟模块有疑问。 通过使用 PLL 模块,系统时钟被配置为180MHz。  

使用180MHz 时、任何问题 都将实时出现或不会出现。

此致、

P M Manoj Kumar。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manoj、

    F28069的测试频率未超过90MHz 的额定最大频率、因此数据表中的任何内容无效。

    在数据表第23页的注(1)中:
    "...对于超出第5.4节所述条件的器件、在此并未说明其在这些条件下或任何其他条件下的功能运行情况。"

    此致、

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard Poley、

    谢谢

    此致、

    P M Manoj Kumar