您好!
这是一个有关理解在使用其中一个头文件时找到的一段代码的常规查询。 请原谅我、因为这只是一个一般的编码问题、我希望找到答案、我知道它并不适用于这里常见的问题。 这是一段代码、
struct GPA1_bits{ // bits description
UINT16 GPIO0:2; // 1:0 GPIO0
uint16 GPIO1:2; // 3:2 GPIO1
uint16 GPIO2:2; // 5:4 GPIO2
uint16 GPIO3:2; // 7:6 GPIO3
uint16 GPIO4:2; // 9:8 GPIO4
UINT16 GPIO5:2; // 11:10 GPIO5
UINT16 GPIO6:2; // 13:12 GPIO6
uint16 GPIO7:2; // 15:14 GPIO7
UINT16 GPIO8:2; // 17:16 GPIO8
UINT16 GPIO9:2; // 19:18 GPIO9
uint16 GPIO10:2; // 21:20 GPIO10
UINT16 GPIO11:2; // 23:22 GPIO11
UINT16 GPIO12:2; // 25:24 GPIO12
UINT16 GPIO13:2; // 27:26 GPIO13
UINT16 GPIO14:2; // 29:28 GPIO14
UINT16 GPIO15:2; // 31:30 GPIO15
};
我的查询是关于与 GPIO 关联的数字。 数字的物理含义是什么? 是 GPIO 变量的存储器大小还是与之关联的值集?
谢谢、
Srini.